ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD30-980616D
この度、M16C/60シリーズ用エミュレータデバッガPD30(旧称:PDB30)、740ファミリ用エミュレータデバッガPD38(旧称:PDB38)、7700 / 7751シリーズ用エミュレータデバッガPD77、および7900シリーズ用エミュレータデバッガPD79の通信方式に関するお知らをご連絡致します。 該当製品
内 容 最近、高機能エミュレータPC4701HS / PC4700Hをお使いのお客様より、以下の要望をいただくことがあります。
対応策 市販の10BASE-T用クロス変換ケーブルをご利用いただくことにより、パソコンの市販LANカードとエミュレータPC4701HS / PC4700HをLAN(TCP/IP)でダイレクトに接続できます。この場合、HUB(ハブ)は不要です。 10BASE-T用クロス変換ケーブルは、ストレートLANケーブルの10BASE-Tオス型端子をクロスLANケーブルの10BASE-Tオス型端子へ変換するケーブルです。 エミュレータ接続用ストレートLANケーブル(エミュレータ付属品) の10BASE-Tオス型端子へ市販のクロス変換ケーブルを接続した後、その10BASE-Tオス型端子をLANカードに接続してください。 LAN通信の設定は、通常のLAN通信の設定と同等です。 これにより、ノート型パソコンをモバイルでご使用になる場合でも、LANによる高速通信が可能になります。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|