MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR32R-980616D
この度、M32R/Dシリーズ用リアルタイムOS MR32Rを以下のとおりバージョンアップいたしましたのでご案内致します。
- MR32RK V.2.00 Release 1
- MR32RS V.2.00 Release 1
バージョンアップ内容
バージョンアップ内容を以下に示します。
- 状態参照システムコールの追加
タスクの状態や各オブジェクトの状態を参照するシステムコールを追加しました。
- タイムアウト機能の追加
待ち状態に移行するシステムコールにタイムアウト値が指定できるようになりました。
- 対応クロスツールキットにTW32Rを新たに追加
従来から対応していた、CC32Rに加え、M32Rファミリ用クロスツールキット(GNU版)TW32Rにも対応しました。
出荷メディア
すべての出荷メディアがCD-Rになりました。
バージョンアップ方法
バージョンアップの対象者は、 以下の製品をご購入いただいた方です。
| 対象製品 | バージョンアップ方法 |
| MR32RS | MR32RSをご購入のお客さまは無償で MR32RSとMR32RKをバージョンアップいたします。バージョンアップをご希望の方は、「無償バージョンアップ申込書」をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、FAXにて弊社まで送信ください。 |
| MR32RK | バージョンアップは有料になります。バージョンアップをご希望される方は、下表の発注形名MSCH-TOOL-S-VUでお申し込みください。 |
発注型名と仕様明細
| 製品名 | 発注形名 | 仕様明細 | 備 考 |
| MR32RK | 新規の場合:
MSCH-TOOL-S-MR | MR32RK-W95J | Windows 95対応 |
| MR32RK-SPARC | SPARCstation SunOS対応 |
| MR32RK-SOLARIS | SPARCstation Solaris対応 |
| MR32RK-HP700 | HP9000シリーズ700対応 |
バージョンアップの場合:
MSCH-TOOL-S-VU | MR32RKVUP-W95J | Windows95 対応 |
| MR32RKVUP-SPARC | SPARCstation SunOS対応 |
| MR32RKVUP-SOLARIS | SPARCstation Solaris対応 |
| MR32RKVUP-HP700 | HP9000シリーズ700対応 |
| MR32RS | 新規の場合:
MSCH-TOOL-S-MR | MR32RS-W95J | Windows 95対応 |
| MR32RS-SPARC | SPARCstation SunOS 対応 |
| MR32RS-SOLARIS | SPARCstation Solaris対応 |
| MR32RS-HP700 | HP9000シリーズ700対応 |