ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR79-980701D
この度、7900シリーズ用リアルタイムOS MR79 V.1.00 Release 1のご使用上の注意事項をご連絡致します。 発生現象 SM, SMIモデルでrcv_msg, prcv_msgシステムコールを使用すると、メッセージが正常に受け取れない場合があります。 回避策 環境変数INC79が示すディレクトリにあるmr79.hの以下の箇所を修正してご使用ください。
------------------------------------------------------------------------
[修正前]
#if far_msg==1
typedef void _far * _far PT_MSG;
#else
typedef void _near * _near PT_MSG;
#endif
------------------------------------------------------------------------
[修正後]
#if far_msg==1
typedef void _far * _far PT_MSG;
#else
typedef void _near * _far PT_MSG; <-------39 行目
#endif
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|