MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD30SIM-980701D
PD30SIM V.3.00 Release 1
英語Windows 95/NT 4.0版
バージョンアップのお知らせ
|
この度、M16C/60シリーズ用シミュレータデバッガPD30SIM英語Windows 95/NT 4.0版をV.3.00 Release 1へバージョンアップしましたので、ご案内致します。
製品概要
本製品は、三菱16ビットマイクロコンピュータM16C/60シリーズの動作をシミュレーションするシミュレータデバッガです。本製品は、Windows 95、およびWindows NT 4.0に対応しております。本バージョン(V.3.00 Release 1)から製品名をPD30SIMに変更しました。
機能拡張
本バージョンでは、前バージョンPDB30SIM V.2.00 Release 1から以下の機能を拡張しました。
- I/Oウィンドウの追加
サイクル単位でメモリへのデータの入出力や割り込みの設定ができます。
- GUI入力ウィンドウの追加
ユーザターゲットシステムの簡単なキー入力パネルをウィンドウ上で作成し、作成したボタンを押すことによりデータ入力や割り込みが発生します。
- GUI出力ウィンドウの追加
ユーザターゲットシステムの簡単な出力パネルをウィンドウ上で実現できます。
- I/Oスクリプト機能の追加
メモリへのデータ入力や割り込みの設定をユーザがファイルにスクリプト形式で記述できます。具体的には、タイマ等の内蔵デバイスの動作が記述できます。
- MRコマンド機能の追加
システムタイマを参照する機能、システムコールを発行する機能、およびメモリプールを参照する機能を追加しました。
- IAR社製CコンパイラICCM16Cへの対応
IAR社製CコンパイラICCM16Cに対応しました。
- 終了状態復帰機能の追加
前回終了した時のウィンドウの位置、サイズ等を再現した状態でPD30SIMが起動できます。
- カスタム機能の追加
お客様独自のウィンドウ/コマンドを追加する機能を追加しました。また、独自のウィンドウ/コマンドを作成するためのツールも付属しております。
- Windows NT 4.0をサポート
動作環境としてWindows NT 4.0をサポートしました。
制限事項の改修
本バージョンでは、前バージョンPDB30SIM V.2.00 Release 1の以下の制限事項を改修しました。
- 「2つ以上の同じオブジェクトファイル名から生成されたx30ファイルをダウンロードするとPDB30SIMが終了する。」という制限事項を改修しました。
詳しくは、1997年6月16日付ツールニュース「PDB30 V.2.00, PDB30SIM V.2.00ご使用上のお願い」を参照してください。
- 「リンケージエディタln30で255文字を超えるコマンドパラメータを使用して作成されたX30ファイルをダウンロードする際に、フォーマットエラーが発生し正常にダウンロードできない。」という制限事項を改修しました。
詳しくは、1997年11月16日付ツールニュース「PDB30, PDB30SIM, XDB30, XDB30SIMご使用上のお願い 」を参照してください。
- MOV命令において、destがアドレスレジスタのとき、バイト長、クイック形式で負のデータ(F8H~FFH)を転送する場合に、本来srcをゼロ拡張(00F8H~00FFH)して16ビット転送されるべきところが、符号拡張(FFF8H~FFFFH)して16ビットで転送されていた制限事項を改修しました。
詳しくは、1997年11月1日付ツールニュース「PDB30SIMご使用上のお願い」を参照してください。
バージョンアップについて
バージョンアップの対象者は、PDB30SIM V.2.00 Release 1をご購入いただいた方です(有償)。バージョンアップに関しましては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。なお、PDB30SIM V.2.00 Release 1のWindows 3.1対応版をご購入された方もWindows 95/NT 4.0版にバージョンアップすることができます。ぜひ、バージョンアップをご利用くださいますようお願い申し上げます。
Windows 3.1版の対応について
本バージョン(V.3.00 Release 1)はWindows 95、Windows NT 4.0にのみ対応しております。Windows 3.1版については、旧バージョンのPDB30SIM V.2.00 Release 1で対応いたします。なお、次期バージョンアップ時からは、Windows 95およびWindows NT 4.0版のみの販売とさせていただく予定です。
Windows 95/NT版の発注形名と仕様明細
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 95
Windows NT 4.0 | 新規の場合:
MSCH-TOOL-S-SD | PD30SIM-W95E |
| バージョンアップの場合:MSCH-TOOL-S-VU | PD30SIMVUP-W95E-シリアル番号 |
Windows 3.1版の発注形名と仕様明細
Windows 3.1版はPDB30SIM V.2.00 Release 1で対応いたします。そのため、仕様明細は従来とおりとなります。ご注意ください。
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/AT互換機 | Windows 3.1 | 新規のみ:MSCH-TOOL-S-SD | PDB30SIM-IBE |