MESC TOOL NEWS:
MESCT-M16C-980701D
この度、M16C/62グループ用エミュレーションポッドM30620TB-RPDのご使用上の注意事項をご連絡致します。
対象製品
以下の(1)(2)を満たす製品が対象製品となります。
- 対象製品形名
M30620TB-RPD(M30620T-RPDは対象外です)
- 対象ロットナンバー
筐体下部に貼付してあるロットナンバーが下記の製品
8BS001~ 8BS010
8CS011~ 8CS022
8DS023A~8DS028A
8ES029B~8ES030B
8ES031C~8ES087C
(注)8FS088D以降は、対象外です。
対象製品の問題点
- 現 象
外部デバイスに対するライトアクセス時、エミュレーションポッドのライトデータ出力遅延が取り扱い説明書に記載したスペックを満たしていないことが判明しました。
- 動作環境
メモリ拡張モードまたはマイクロプロセッサモードで使用し、外部デバイスにセパレートバスでデータをライトアクセスする場合。
(注1) 外部デバイスに対するアクセスがリードアクセスのみの場合は問題ありません。
(注2) シングルチップモードで使用する場合は問題ありません。
図1 対策前WR,データタイミング図(1ウェイト時)

図2 恒久対策後WR,データタイミング図(1ウェイト時)
対 策
- 暫定対策
以下の(1)(2)のどちらか一方を実施することにより、回避することができます。
- 外部デバイス領域をエミュレーションメモリにて代用する。
- 外部デバイスライトアクセス時に分周比を変更する。
[例]通常は分周無しモードで動作→外部デバイスライトアクセス時のみ2分周で動作
- 恒久対策
恒久対策を施すためには弊社にてエミュレーションポッドを改造する必要があります。改造後、エミュレーションポッドのライトデータ出力遅延は取り扱い説明書に記載したタイミングとなります。
改修に関する手続き
- [受付開始時期]
- 1998年7月1日より
- [手続き方法]
- 対象製品(M30620TB-RPD)を弊社までお送りください。無償にて改修いたします。
- [宛 先]
- 〒532-0003
- 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル
- 株式会社ルネサス ソリューションズ
- 業務部 生産管理課
- FAX : 06-6398-6193
- [注意事項]
-
- ご送付いただいたエミュレーションポッドが正常に動作しない場合は、別途修理費を請求させていただくことがあります。
- 代替品のご用意はできませんのでご了承ください。
- 本件改修には弊社到着から発送まで通常5営業日です。ただし、同時期に多数重なった場合、5営業日以上かかる可能性がありますのでご了承ください。