ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-PC4701HS_TRGA-980716D
この度、エミュレータ本体PC4701HS/PC4700Hの区間時間測定機能をご使用される際の注意事項についてご連絡致します。 対象製品 本ツールニュースの対象となる製品は以下のとおりです。PD30 V.3.00, PD38 V.2.00, PD77 V.1.00, PD79 V.1.00以降のエミュレータデバッガと組み合わせて使用するPC4701HS, PC4700Hの全製品。 ※ PDBxxと組み合わせて使用する場合は問題ありません。 内 容 PD30 V.3.00, PD38 V.2.00, PD77 V.1.00, PD79 V.1.00以降のエミュレータデバッガでサポートされた区間時間測定ウィンドウに関する注意点と対応策をご説明します。区間時間測定ウィンドウでは、マイクロ秒単位での表示を実現するためにエミュレータ内のクロックを使用して区間時間をカウントしています。MCUの動作タイミングで変化する区間指定信号(MP1~MP4)とエミュレータ本体内クロックとの同期合わせ回路部分に不具合があり、以下のような測定結果を表示する場合があります。
対処方法
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|