ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD77SIM-980801D
この度、77XXシリーズ用シミュレータデバッガPD77SIM V.1.00をご使用される際の注意事項をご連絡致します。 発生現象 ポートエミュレーション機能を設定している状態で、ターゲットプログラムの実行/ステップ実行などを繰り返した場合、シミュレータエンジンがターゲットプログラム実行不可状態に陥る可能性があります。本現象が発生した場合、PD77SIMおよびシミュレータエンジンSIM77を終了後、再起動する必要があります。 回避策 ポートエミュレーション機能使用時のターゲットプログラム実行は、スクリプトコマンドGoFreeコマンドにて行ってください。 今後の予定 この制限事項に関しては、次期バージョンで改修する予定です。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|