MESC TOOL NEWS:
MESCT-NC30WA_1-980801D
NC30WA V.3.00 Release 2
バージョンアップのお知らせ
|
この度、M16C/60シリーズ用Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き)NC30WAをV.3.00 Release 1からV.3.00 Release 2へバージョンアップいたしましたのでご案内致します。
バージョンアップ内容
主なバージョンアップ内容は、以下のとおりです。
- 4ビット転送の不具合修正
詳しくは、1998年6月1日付ツールニュース「NC30WA V.3.00 Release 1ご使用上のお願い 」を参照してください。
- 除算に関する不具合修正
詳しくは、1998年7月1日付ツールニュース「NC30WA V.2.00 Release 1, V.3.00 Release 1ご使用上のお願い 」を参照してください。
- bcopyに対するstk情報修正
詳しくは、1998年7月1日付ツールニュース「NC30WA V.2.00 Release 1, V.3.00 Release 1ご使用上のお願い 」を参照してください。
- stk30の不具合修正
詳しくは、1998年4月1日付ツールニュース「NC30WA V3.00 Release 1, AS30 V.3.00 Release 1ご使用上のお願い 」を参照してください。
- TMにおけるmake.exeの不具合修正
詳しくは、1998年6月16日付ツールニュース「NC30WA V.3.00 Release 1, NC77WA V.5.00 Release 1ご使用上のお願い」を参照してください。
- TM使用時におけるクロスツールの環境変数に関する注意事項改善
詳しくは、NC30WA V.3.00 Release 1リリースノートを参照してください。
バージョンアップ方法
下のサイトからダウンロードしてご利用ください。(1998年8月8日から公開)
無償バージョンアップ対象(下記以外は有償バージョンアップになります。)