ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR32R-980801D
この度、M32R/Dシリーズ用リアルタイムOS MR32R V.2.00をご使用される際の注意事項をご連絡致します。 trcv_msg, twai_flg, twai_sem ご使用時の型変換 trcv_msg, twai_flgおよびtwai_semシステムコールの引数の型は -------------------------------------------------------------------- trcv_msg(PT_MSG *, ID, TMO); twai_flg(UINT *, ID, UINT, UINT, TMO); twai_sem(ID, TMO); --------------------------------------------------------------------にしてください。もし、これと異なる型で使用されている場合は、明示的に型変換を行ってください。
--------------------------------------------------------------------
[例]
trcv_msg( (PT_MSG *)&msg1, (ID)ID_msg1, (TMO)0xFF );
twai_flg( (UINT *)&dummy1, (ID)ID_flg1,
(UINT)0xFF00, (UINT)TWF_ANDW , (TMO)0xFF );
twai_sem( (ID)ID_sem1, (TMO)0xFF );
--------------------------------------------------------------------
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|