MESC TOOL NEWS:
MESCT-NC79WA-980816D
AS79, NC79WA
バージョンアップのお知らせ
|
この度、7900シリーズ用リロケータブルアセンブラAS79、7900シリーズ用Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き)NC79WAを以下のとおりバージョンアップいたしましたのでご案内致します。
- AS79 V.3.00 Release 1
- NC79WA V.3.00 Release 1
内 容
各製品のバージョンアップ内容の概要を以下に示します。
- TM(統合化開発環境)をサポートしました。
NC79WA V.3.00からTMのサポートを開始しました。TMはGUIによりクロスツールの制御を行い、プログラム開発環境を統合的にサポートします。AS79およびNC79WAのEWS対応バージョンではTMをサポートしていませんのでご注意ください。
- CコンパイラNC79
- コマンドオプション-Wall(ワーニングメッセージをすべて表示)を追加しました。
- 拡張機能#pragma DP[n]DATAを追加しました。
- 次の注意事項を改善しました。
- アセンブラAS79
- 次の注意事項を改善しました。
- 出荷メディア
パーソナルコンピュータ版AS79およびNC79WAともにCD-ROMになりました。
- その他
- IBM PC/AT互換機では、Windows NT 4.0をサポートしました。
- 従来のNC79WAでは未サポートでしたSPARCstation(Solaris/SunOS)、HP9000シリーズ700(HP-UX)をサポートしました。
出荷情報
今回のバージョンアップから、NC79コンパイラ単体での販売は、NC79WAへのグレードアップ販売に移行します。NC79のバージョンアップをご注文いただいた場合には、NC79WAをお送りいたします。これにより、従来NC79、AS79を別々にバージョンアップいただいておりましたが、今回からはNC79のみのバージョンアップでAS79もバージョンアップできます。また、AS79からNC79WAへのグレードアップも承っています。
発注形名と仕様明細
- 発注形名
- MSCH-TOOL-S-CC:NC79WAを新規購入される場合
- MSCH-TOOL-S-AS:AS79を新規購入される場合
- MSCH-TOOL-S-VU:お手持ちの製品をバージョンアップまたはグレードアップされる場合
- 仕様明細
[製品名+補足情報]-[ホストマシン指定]-[シリアル番号・ライセンスID]
| | |_バージョンアップ・グレードアップ
| | の場合は必ず記入してください。
| |
| |_W95J: Windows 95、Windows NT 4.0対応、日本語版
| W95E: Windows 95、Windows NT 4.0対応、英語版
| SPARC: SPARCstation SunOS対応
| SOLARIS:SPARCstation Solaris対応
| HP700: HP9000シリーズ700 HP-UX対応
|
|_NC79WA: NC79WAを新規購入される場合
NC79WAVUP:NC79WAをバージョンアップされる場合
NC79WAGUP:NC79からNC79WAへグレードアップされる場合
AS79: AS79を新規購入される場合
AS79VUP: AS79をバージョンアップされる場合
AS79GUP: AS79からNC79WAへグレードアップされる場合
- 発注例
AS79のWindows 95日本語対応版をNC79WAのWindows 95日本語対応版にグレードアップする場合
- 発注形名:MSCH-TOOL-S-VU
- 仕様明細:AS79GUP-W95J-シリアル番号