MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR79-980816D
MR79 V.1.10 Release 1
バージョンアップのお知らせ
|
この度、7900シリーズ用リアルタイムOS MR79を以下のとおり、バージョンアップいたしましたので、ご案内致します。
- リアルタイムOS開発キット:MR79K V.1.10 Release 1
- リアルタイムOS量産契約 :MR79S V.1.10 Release 1
バージョンアップ内容
MR79を以下のようにバージョンアップしました。
- DPR 4本モードに対応しました。
- システムコールのプロトタイプ宣言を変更しました。
- 初期起動タスクを指定できるようにしました。
バージョンアップ方法
MR79K V.1.00 Release 1、もしくはMR79S V.1.00 Release 1をご購入いただいた方すべてに無償でバージョンアップいたします。バージョンアップをご希望の方は、
「無償バージョンアップ申込書」をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、FAXにて弊社まで送信ください。
発注型名と仕様明細
| 製品名 | 発注形名 | 仕様明細 | 仕 様 |
| MR79K | 新規の場合:
MSCH-TOOL-S-MR | MR79K-W95J | Windows 95,Windows NT 4.0対応 |
| MR79K-SPARC | SPARCstation SunOS対応 |
| MR79K-SOLARIS | SPARCstation Solaris対応 |
| MR79K-HP700 | HP9000シリーズ700対応 |
| MR79S | 新規の場合:
MSCH-TOOL-S-MR | MR79S-W95J | Windows 95,Windows NT 4.0対応 |
| MR79S-SPARC | SPARCstation SunOS対応 |
| MR79S-SOLARIS | SPARCstation Solaris対応 |
| MR79S-HP700 | HP9000シリーズ700対応 |