MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD45-980916D
PD45 V.1.20 Release 1
バージョンアップのお知らせ
|
この度、4500シリーズ用エミュレータデバッガPD45をV.1.10 Release 1からV.1.20 Release 1にバージョンアップしましたので、ご案内致します。
内 容
PD45 V.1.20 Release 1は、三菱4ビットマイクロコンピュータ4500シリーズ用エミュレータPC4504を制御するソフトウェアです。PD45 V.1.10 Release 1から変更した機能は、次のとおりです。
- 機能追加
新MCUである以下のMCUに対応しました。
- M34513 M2/M4/M6/M8
- M34514 M6/M8
- M34570 MD
- 制限事項の改修
M34570 M4/M8用データファイル
マイコンM34570 M4およびM34570 M8用のデータファイルの記述ミスにより、プログラムウィンドウの表示が正常でない制限事項を改修しました(アセンブラASM45で生成した機械語ファイルは正常です)。
詳しくは1998年6月16日付ツールニュース「PD45 V.1.10 Release 1ご使用上のお願い」を参照してください。
- M34570 MDをご使用される場合の補足事項
マイコンM34570 MD用のターゲットプログラムをデバッグされる場合は、MCU基板のSW2を"D"に切り替えてご使用ください(出荷時のデフォルトは"8"です)。
バージョンアップについて
- PD45 V.1.10 Release 1をお持ちの場合
ツールホームページの「オンラインバージョンアップ」のサイトからPD45 V.1.20 Release 1を無償ダウンロードすることが可能です(1998年9月21公開予定)。CD-Rでのバージョンアップをご希望の場合は、以下のいずれかにお問い合わせください。
電子メール: csc@renesas.com
FAX : 06-6398-6191
- PD45 V.1.00 Release 1またはWDB45, RTT45をお持ちの場合
PD45 V.1.00 Release 1からのバージョンアップ、WDB45またはRTT45からのグレードアップを受け付けております(有償)。バージョンアップおよびグレードアップに関しては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
発注形名と仕様明細
- 発注形名
- MSCH-TOOL-S-ED:PD45を新規購入される場合
- MSCH-TOOL-S-VU:お手持ちの製品をバージョンアップまたはグレードアップされる場合
- 仕様明細
[製品名+補足情報]-[ホストマシン指定]-[シリアル番号・ライセンスID]
| | |
| | |_ バージョンアップ・グレードアップの場合は
| | 必ず記入してください。
| |
| |_ W95J:日本語版 Windows 95、Windows NT 4.0対応
| W95E:英語版 Windows 95、Windows NT 4.0対応
| (Windows NT 4.0は、IBM PC/AT互換機のみのサポートです)
|
|_ PD45 :PD45を新規購入される場合
PD45VUP:PD45 V.1.00からバージョンアップされる場合
PD45GUP:WDB45またはRTT45からPD45へグレードアップされる場合
- 発注例
WDB45をPD45のWindows 95日本語対応版にグレードアップする場合
- 発注形名:MSCH-TOOL-S-VU
- 仕様明細:PD45GUP-W95J-シリアル番号
- 補 足
日本語Windows 3.1上でご使用になる場合は仕様明細PD45-W95J、英語Windows 3.1上でご使用になる場合は仕様明細PD45-W95Eで発注してください。それぞれの出荷ディスクにWindows 3.1対応のPD45が含まれています。