ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR30-981001D
この度、M16Cファミリ用リアルタイムOS MR30のご使用上の注意事項をご連絡いたします。 発生現象 システムコール発行機能を使用するため、以下に示すいずれかの方法でコンパイルした場合、リンクエラーが発生します。
-------------------------------------------------------------------------
↓ コンパイル実行
processing "c:\mr30v3\lib30\mr30.lib ( vbrk_tsk.r30 )"
Error (ln30): c:\mr30v3\lib30\mr30.lib : '__BRKtsk' value is undefined
Error (ln30): c:\mr30v3\lib30\mr30.lib : '__susPC' value is undefined
Error (ln30): c:\mr30v3\lib30\mr30.lib : '__susPC' value is undefined
Error (ln30): c:\mr30v3\lib30\mr30.lib : '__susPC' value is undefined
processing "c:\mr30v3\lib30\mr30.lib ( vrun_tsk.r30 )"
Error (ln30): c:\mr30v3\lib30\mr30.lib : '__BRKtsk' value is undefined
-------------------------------------------------------------------------
回避策 環境変数LIB30が示すディレクトリ下のisssys.mrcファイルを修正してください。 isssys.mrcファイルの20, 21行目を削除してください。
-------------------------------------------------------------------------
vbrk_tsk
vrun_tsk
-------------------------------------------------------------------------
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|