MESC TOOL NEWS:
MESCT-TOOL-981101D
三菱開発サポートツール
Windows 98対応のお知らせ
|
この度、弊社開発サポートツールのMicrosoft Windows 98対応についてご案内いたします。
対応製品
以下のWindows 95対応の最新バージョン製品がWindows 98上で動作いたします。
- クロスツール製品
SRA74, RASM77, NC77WA, AS79, NC79WA, AS30, NC30WA, TW32R, CC32R
- リアルタイムOS
MR7700K, MR7700S, MR79K, MR79S, MR30K, MR30S, MR32RK, MR32RS
- デバッガ
PD45, PD38, PD77, PDB77, PD77SIM, PD79, PD79SIM, PD30, PD30SIM, DB32R, DB32RSIM
- その他
MM(マスク作成ユーティリティ)
注意事項
- Windows 95版にある制限事項はWindows 98上でも存在します。Windows 95版の制限事項は各製品のマニュアル、リリースノート等を参照ください。
- 以下のエミュレータデバッガ製品については、シリアルインタフェース、専用パラレルインタフェースのみが使用可能です。LANインタフェースは使用できない場合があります。原因については調査中です。
PD38, PD77, PD79, PD30