ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-M37920T-RPD-981201D
この度、7920グループ用エミュレーションポッドM37920T-RPD(特別量産品、ROMレスMCU対応)の無償バージョンアップサービスを開始しますので、ご案内いたします。 無償バージョンアップの対象製品 1998年5月~1998年10月にご購入いただいた、M37920T-RPD(特別量産品)が対象となります。特別出荷として無償貸し出ししている製品(ES TOOL)は対象外ですのでご注意ください。また、1998年10月から量産を開始しているM37920T-RPD-Eはバージョンアップする必要はありません。 バージョンアップの内容 現在量産中のM37920T-RPD-Eと同等の機能となるよう改造いたします(海外規格には対応できません)。エミュレータ専用MCUも、フラッシュROM内蔵のM37920FGCGS(5V版)へ交換しますので、M37920F8C/FCC/FGCのデバッグが可能となります。3.3V版のエミュレータ専用MCU M37920FGMGSは別売ですので、別途ご購入ください。 バージョンアップの方法
バージョンアップ受付期限 1999年3月31日弊社到着分まで受け付けます。期限後は受付を締め切らせていただきますが、お客様のご都合で期限内に送付できない場合は、あらかじめご連絡ください。 注意事項
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|