MESC TOOL NEWS:
MESCT-SRA74-981201D
この度、740ファミリ用アセンブラSRA74のご使用上の注意事項をご連絡いたします。
テンポラリファイルの消去に関して
- 該当バージョン
SRA74 V.2.00 Release 2 Windows 95版
- 内 容
Windows 95版において、デバッグソース行情報を生成する場合、テンポラリファイルが消去されない現象が発生します。デバッグソース行情報が生成されるのは次の条件の内、どちらか一方でも成立する場合に該当します。
- -Cオプションが指定されている。
- ".FUNC"疑似命令がソースファイル中に存在する。
- 対処方法
-Cオプションなどでソースデバッグ情報を生成させる場合は、テンポラリファイルを手動で消去してください。
".ERROR"疑似命令による文字列に関して
- 該当バージョン
SRA74 全バージョン
- 内 容
-.オプション指定時には、".ERROR"疑似命令による文字列は画面出力されません。
- 対処方法
".ERROR"疑似命令による文字列を画面に出力させる場合は、-.オプションを指定しないでください。
- 今後の対応
本現象は、次期バージョンアップ時に改修いたします。