ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-AS30-981201D
この度、M16C/60, M16C/20シリーズ用アセンブラAS30、および7900シリーズ用アセンブラAS79のご使用上の注意事項をご連絡いたします。 該当バージョン 本現象はAS30およびAS79のすべてのバージョンで発生します。また、M16C/60, M16C/20シリーズ用CコンパイラNC30WAに付属のアセンブラAS30、および7900シリーズ用CコンパイラNC79WAに付属のアセンブラAS79も該当します。 内 容 アセンブラ指示命令".section"記述に対して、セクション属性の記述および".ALIGN"を指定する際、文字列の区切りとなるカンマの前後にスペース等の空白文字が存在するとアブソリュートリスタ起動時、Illegal formatを出力し処理を中断する場合があります。
[例]
-------------------------------------------------------------------------
.section program , coee
~~~~~ カンマの前後に空白が存在する。
-------------------------------------------------------------------------
対処方法 カンマの前後に存在する空白を削除して下さい。 [例] ------------------------------------------------------------------------- .section program,coee ------------------------------------------------------------------------- 今後の対応 本現象は、次期バージョンアップ時に改修いたします。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|