ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-M16C/62POD-981201D
この度、M16C/62シリーズ用エミュレーションポッドM30620T-RPD-E, M30620TB-RPD-E, M30620T-RPD, M30620TB-RPDご使用時の割り込みに関する注意事項をご連絡いたします。 現象(概略) 動作電圧、動作周波数に依存して、2つの割り込み要求が(ほぼ)同時に発生した場合、本来発生すべき2つの割り込みの内、1つの割り込みが指定していない別の割り込みが誤って発生する場合があります。 [例]:タイマTB5とタイマTB2の割り込み要求が(ほぼ)同時に発生 正常時:TB5とTB2が1回ずつ発生 異常時1:TB2が2回発生(TB2が誤って発生する) 異常時2:INT3とTB2が発生(本来TB5が発生すべきなのに、INT3が誤って発生する)等 (注) 本現象はエミュレーションポッドのみで発生する問題です。実際のMCUでは発生しません。 対象製品 対象エミュレーションポッド と そのシリアル番号について示します。 表1 対象製品一覧
(注) TS出荷、ES出荷製品は、改修対象外とさせていただきます。 本現象発生動作環境 本現象の発生する動作電圧、動作周波数を表2、表3に示します。なお、ウェイトの有無は関係ありません。(ただし、発振モジュールのデューティ、温度条件、エミュレーションポッドの個体差等により、本現象発生領域は若干変化します) 表2 M30620T-RPD-E, M30620T-RPD割り込みに関する本現象発生領域
表3 M30620TB-RPD-E, M30620TB-RPD割り込みに関する本現象発生領域
対処方法 エミュレーションポッド内の基板M30620T-RPDMを新基板M30620T-PRTMに交換することにより、本現象を回避できます。
特記事項
M30620T-PRTM基板送付申し込み用紙 こちらのM30620T-PRTM基板送付申し込み用紙をプリントアウトしてご使用ください。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||