ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-M37702T-RPD-E-981201D
従来よりエミュレータPC4816に対応した7700ファミリ用開発サポートツールをご提供させていただいておりましたが、この度、PC4701エミュレータ対応7700ファミリ用開発サポートツールを発売いたしましたので、ご案内いたします。 PC4701エミュレータ対応7700ファミリ用エミュレーションポッド 三菱8ビット、16ビット共通のエミュレータ本体PC4701HSおよびPC4701Lと組み合わせてご使用いただける7700ファミリ用エミュレーションポッドです。 エミュレータデバッガにはPD77がご使用いただけます。 PC4701エミュレータ対応7700エミュレーションポッド製品一覧を以下に示します。 PC4701エミュレータ対応7700エミュレーションポッド製品一覧
*1.7703グループのデバッグを行う場合にはピッチ変換基板PCA4977Eが別途必要です。 *2.M37702T-RPD-Eに実装されているエバリュエーションMCUはM37702S4です。M37702M3, M37702MD, M37702M4, M37702E4, M37702S4, M37703M3, M37703MD, M37703M4, M37703E4, M37703S4以外のデバッグを行う場合は、別途7702/7703グループ用MCU基板キットM37702T-RPDMが必要です。 PC4701エミュレータ対応7700ファミリ用MCU基板キット MCU基板キットには各グループのデバッグに必要なエバリュエーションMCUが実装されたMCU基板(グループにより含まれる数量は異なります。)および取り扱い説明書が含まれています。 エミュレーションポッドM37702T-RPD-E(7702/7703グループ用)またはエミュレーションポッドM37751T-RPD-E(7751グループ用)内のMCU基板をMCU基板キットに含まれるMCU基板と交換することで、他グループのデバッグを行うことが可能になります。 MCU基板の交換が可能なエミュレーションポッドは、M37702T-RPD-E(7702/7703グループ用)、M37751T-RPD-E(7751グループ用)のいずれかです。それ以外のエミュレーションポッドでのMCU交換はできませんので、あらかじめご了承ください。 PC4701エミュレータ対応7700ファミリ用MCU基板キットの製品一覧を以下に示します。 PC4701エミュレータ対応7700ファミリ用MCU基板キット製品一覧
*1.7703グループのデバッグを行う場合にはピッチ変換基板PCA4977Eが別途必要です。 *2.7705グループのデバッグを行う場合にはピッチ変換基板PCA4978が別途必要です。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|