MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD77SIM-981216D
PD77SIM V.2.00 Release 1
日本語版/英語版
バージョンアップのお知らせ
|
この度、77XXシリーズ用シミュレータデバッガ[Windows対応版] PD77SIM日本語版/英語版をV.2.00 Release 1にバージョンアップいたしましたので、ご案内いたします。
バージョンアップ内容
PD77SIM V.2.00 Release 1(以降、PD77SIMと略します)は、16ビットマイクロコンピュータ77XXシリーズの動作をシミュレーションするシミュレータデバッガです。
PD77SIMは、Windows 98、Windows 95、およびWindows NT 4.0に対応しております。
PD77SIM V.1.00 Release 1から変更した機能は、次のとおりです。
機能拡張
本バージョンでは、前バージョン PD77SIM V.1.00 Release 1から以下の機能を拡張しました。
- I/Oウィンドウの追加
サイクル単位でメモリへのデータの入出力や割り込みの設定ができます。
- GUI入力ウィンドウの追加
ユーザターゲットシステムの簡単なキー入力パネルをウィンドウ上で作成し、作成したボタンを押すことによりデータ入力や割り込みが発生します。
- GUI出力ウィンドウの追加
ユーザターゲットシステムの簡単な出力パネルをウィンドウ上で実現できます。
- I/Oスクリプト機能の追加
メモリへのデータ入力や割り込みの設定をユーザがファイルにスクリプト形式で記述できます。具体的には、タイマ等の内蔵デバイスの動作が記述できます。
- MRウィンドウ/MRコマンド機能の追加
リアルタイムOSの状態を表示できます。
- テンポラリファイル作成ディレクトリの指定機能の追加
ターゲットプログラムをダウンロードする際にオンデマンド方式を指定していると、テンポラリファイルを作成します。本バージョンでは、テンポラリファイルを作成するディレクトリを指定する機能を追加しました。テンポラリファイルを作成するディレクトリは、Initダイアログで指定します。
- カスタム機能の追加
お客様独自のウィンドウ/コマンドを追加する機能を追加しました。また、お客様独自のウィンドウ/コマンドを作成するためのツールも添付しております。
- Make機能の追加
従来、DOS窓からコマンドを入力してターゲットプログラムをMakeしていた作業を、PD77SIMから行うことができます。
- Windows 98をサポート
動作環境としてWindows 98をサポートしました。
制限事項の改修
本バージョンでは、前バージョンPD77SIM V.1.00 Release 1の以下の制限事項を改修しました。
- アップロード機能でモトローラSフォーマットファイルを生成した場合、エンドレコード(最終行目)のチェックサムが正しく出力されない制限事項を改修しました。
詳しくは、1998年7月1日付ツールニュース「PD30, PD30SIM, PD77, PD77SIM, PD79, PD79SIM, XDB30, XDB30SIMご使用上のお願い」を参照してください。
- [補足]
- デバッガのアップロード機能で生成した機械語ファイルは、デバッグ用にご使用いただくものです。最終製品のROMに書き込む機械語ファイルは、コンパイラ製品に付属のロードモジュールコンバータ、またはHEXファイルコンバータで作成してください。
- ポートエミュレーション機能を設定している状態で、ターゲットプログラムの実行/ステップ実行などを繰り返した場合、シミュレータエンジンがターゲットプログラム実行不可状態に陥る可能性がある制限事項を改修しました。
詳しくは、1998年8月1日付ツールニュース「PD77SIM V.1.00 Release 1ご使用上のお願い」を参照してください。
バージョンアップについて
バージョンアップの対象者は、PD77SIM V.1.00 Release 1をご購入いただいた方です(有償)。バージョンアップに関しては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
なお、PD77SIM V.1.00 Release 1のWindows 3.1版をご購入された方もWindows 98/95,Windows NT 4.0版にバージョンアップすることができます。この機会に、バージョンアップをご利用くださいますようお願い申し上げます。
Windows 3.1版の対応について
本バージョン(V.2.00 Release 1)は、Windows 98/95、およびWindows NT 4.0にのみ対応しております。Windows 3.1には、対応しておりません。また、PD77SIM V.1.00 Release 1のWindows 3.1版は、1998年10月で生産中止となっておりますので、ご了承ください。
Windows 98/95, Windows NT版日本語版の発注形名と仕様明細
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/ATおよびその互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-PD77SIM | 新規の場合:
W95J
バージョンアップの場合:
W95J-VUP-シリアル番号 |
| PC-9800シリーズ | Windows 98
Windows 95 |
Windows 98/95, Windows NT版 英語版の発注形名と仕様明細
| ホストマシン | OS | 発注形名 | 仕様明細 |
| IBM PC/ATおよびその互換機 | Windows 98
Windows 95
Windows NT 4.0 | M-PD77SIM | 新規の場合:
W95E
バージョンアップの場合:
W95E-VUP-シリアル番号 |
ユーザーズマニュアルについて
ユーザーズマニュアルは、電子マニュアル(PDF)にて製品に付属しています。なお、簡易製本版のユーザーズマニュアルがご必要な場合は、有償にて販売しております(記載内容は、電子マニュアルと同じです)。簡易製本版のユーザーズマニュアルは、以下の発注形名、および仕様明細で発注してください。
- 発注形名
- MESH-TOOL-S
- 仕様明細
- 日本語版.....PD77SIM-U
英語版.......PD77SIM-UE