ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD79SIM-981216D
この度、7900シリーズ用シミュレータデバッガ[Windows対応版] PD79SIM 日本語版/英語版をV.2.00 Release 1にバージョンアップいたしましたので、ご案内いたします。なお、英語版につきましては、今回が新規発売になります。 バージョンアップ内容 PD79SIM V.2.00 Release 1(以降、PD79SIMと略します)は、16ビットマイクロコンピュータ7900シリーズの動作をシミュレーションするシミュレータデバッガです。 PD79SIMは、Windows 98/95、およびWindows NT 4.0に対応しております。 PD79SIM V.1.00 Release 1から変更した機能は、次のとおりです。 機能拡張 本バージョンでは、前バージョン PD79SIM V.1.00 Release 1から以下の機能を拡張しました。
制限事項の改修 本バージョンでは、前バージョンPD79SIM V.1.00 Release 1の以下の制限事項を改修しました。
バージョンアップについて バージョンアップの対象者は、PD79SIM V.1.00 Release 1をご購入いただいた方です(有償)。バージョンアップに関しては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。 なお、PD79SIM V.1.00 Release 1のWindows 3.1版をご購入された方もWindows 98/95,Windows NT 4.0版にバージョンアップすることができます。この機会に、バージョンアップをご利用くださいますようお願い申し上げます。 Windows 3.1版の対応について 本バージョン(V.2.00 Release 1)は、Windows 98/95、およびWindows NT 4.0にのみ対応しております。Windows 3.1には、対応しておりません。また、PD79SIM V.1.00 Release 1のWindows 3.1版は、1998年10月で生産中止となっておりますので、ご了承ください。 Windows 98/95, Windows NT版日本語版の発注形名と仕様明細
Windows 98/95, Windows NT版 英語版の発注形名と仕様明細
ユーザーズマニュアルについて ユーザーズマニュアルは、電子マニュアル(PDF)にて製品に付属しています。なお、簡易製本版のユーザーズマニュアルがご必要な場合は、有償にて販売しております(記載内容は、電子マニュアルと同じです)。簡易製本版のユーザーズマニュアルは、以下の発注形名、および仕様明細で発注してください。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|