ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR30-981216D
M16C/60,M16C/20シリーズ用リアルタイムOS MR30のご使用上の注意事項をご連絡いたします。 SBレジスタについての注意事項 (MR30 V.3.00 Release1 をご使用の場合のみ) MR30では、システムクロック割り込みハンドラ、システムコール処理内部でSBレジスタ相対の変数を使用しております。そのため、タスクおよびタスク独立部においてSBレジスタを変更した場合、ユーザシステムが誤動作する原因となりますので、SBレジスタの変更は行わないでください。
[例]
----------------------------------------------------------------------
_task:
:
pushc SB
ldc #800h,SB <----- × (変更できません)
:
popc SB
----------------------------------------------------------------------
M16C/62グループについての注意事項 M16C/62グループに用意されているタイマB3、B4、B5は、MR30のシステムクロックタイマには、使用することができません。MR30のシステムクロックタイマには、タイマA0~A4あるいはタイマB0~B2をご使用ください。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|