ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-MR32R-981216D
M32Rファミリ用リアルタイムOS MR32R、M16C/60,M16C/20シリーズ用リアルタイムOS MR30、7900シリーズ用リアルタイムOS MR79、77XXシリーズ用リアルタイムOS MR7700、およびM16ファミリ用リアルタイムOS MR1600のご使用上の注意事項をご連絡いたします。 発生バージョン
内 容 コンフィグレータを'-m'オプションをつけて実行した場合、不正なメモリアクセスを行うことがあります。(Windows 98およびWindows 95をご使用の場合、ページ違反で実行が停止することがあります。) 発生条件 以下の条件を満たす場合のみ発生します。
対応策 以下のどちらかの方法で回避してください。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|