|
 |
発行時期:
V.4.10 R1C以降 | V.4.10 R1B以降 | V.4.10 R1A以降 | V.4.10 R1以降 | V.4.00 R1以降 |
V.3.20 R2以降 | V.3.20 R1以降 | V.3.10 R2以降 | V.3.10 R1以降 | V.3.00 R1以降
V.2.00 R2以降 | V.2.00 R1以降 |
■V.4.10 Release 1C リリース以降のニュース
■V.4.10 Release 1B リリース以降のニュース
■V.4.10 Release 1A リリース以降のニュース
| 発行日 |
タイトル |
概要 |
最新版での対応 |
| 2003/08/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 入出力関数の引数に関する注意事項 |
未改修 |
| 2003/06/01 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 構造体型の配列を定義する場合の注意事項 |
未改修 |
| 2003/05/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 標準ライブラリ関数atofおよびstrtodに関する注意事項 |
未改修 |
| 2003/03/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 標準ライブラリ関数sprintfに関する注意事項 |
未改修 |
| 2002/10/01 |
M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 構造体または共用体の配列をtypedefによって型定義している場合の注意事項 |
未改修 |
| 2002/10/01 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 自動変数の共用体に関する注意事項
(2) switch文に関する注意事項(1)
(3) switch文に関する注意事項(2)
(4) 同一変数を複数のif文で連続して参照する場合の注意事項
(5) 警告オプション -Wno_used_argument に関する注意事項
(6) #pragma JSRA, #pragma JSRW に関する注意事項 |
未改修
((4)のみ該当) |
| 2002/09/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) ロードモジュールコンバータでコマンドオプション "-O" を使用する場合の注意事項
(2) 構造化記述文 "IF-ELIF-ENDIF" に関する注意事項 |
未改修
((2)は非該当) |
| 2002/09/16 |
M3T-NC79WA V.4.10 Release 1A 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ |
(1) V.4.10 Release 1 → V.4.10 Release 1A |
-- |
■V.4.10 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 |
タイトル |
概要 |
最新版での対応 |
| 2002/06/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) マクロ指示命令 ".LOCAL" に関する注意事項 |
未改修 |
| 2002/06/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA ご使用上のお願い |
(1) 標準関数ライブラリ scanf, fscanf, sscanf に関する注意事項 |
未改修 |
| 2002/06/01 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) switch文の分岐先に関する注意事項
(2) 指示命令 ".ORG" に関する注意事項 |
未改修 |
| 2002/06/01 |
三菱開発サポートツール Windows XP対応のお知らせ |
(1) 三菱開発サポートツールのWindows XP対応について |
-- |
| 2002/05/01 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA ご使用上のお願い |
(1) if文中のビットフィールドの評価結果に関する注意事項
(2) 条件式の生成コードに関する注意事項 |
未改修
((2)は非該当) |
| 2002/04/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA ご使用上のお願い |
(1) 拡張機能指示命令 "@(文字列の連結)" に関する注意事項
(2) タグジャンプに関する注意事項 |
未改修 |
| 2002/03/01 |
M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 下記ニュースの追加情報 |
未改修 |
| 2002/02/01 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) switch-case文に関する注意事項 |
未改修 |
| 2002/01/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) 指示命令 ".INCLUDE" に関する注意事項
(2) MAX命令生成時の不要なカンマについて
(3) ロケーションシンボル "$" の記述に関する注意事項 |
未改修
((2)は非該当) |
| 2001/11/16 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 標準ライブラリ "pow" 関数の不正な定義域エラーについて
(2) switch文を含むループに関する不正な最適化について
(3) ループ内でポインタ変数を更新する記述のコンパイル強制終了について |
未改修 |
| 2001/10/01 |
M3T-NC308WA, M3T-NC30WA, M3T-NC79WA, M3T-NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 整数型配列の初期値を設定する時の注意事項
(2) if文を使った浮動小数点の比較に関する注意事項 |
未改修
((2)は非該当) |
| 2001/08/01 |
NC79WA ご使用上のお願い |
(1) 指示命令 ".SECTION" に関する注意事項 |
未改修 |
| 2001/07/01 |
NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い |
(1) ユーザーズマニュアルおよびリリースノートにインラインアセンブル機能に関する記述が抜けていました。 |
未改修 |
| 2001/06/16 |
NC79WA ご使用上のお願い |
(1) スタートアッププログラムのメモリ配置の変更について |
未改修 |
| 2001/06/01 |
SunOS版言語系クロスツール 販売終了のお知らせ |
(1) 6月1日から、SunOS版の言語系クロスツール (Cコンパイラ、アセンブラ、リアルタイムOS) の販売を終了します。 |
-- |
| 2001/04/16 |
三菱開発サポートツールWindows Me対応のお知らせ |
(1) 三菱開発サポートツールのWindows Me対応について |
-- |
| 2001/02/16 |
NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い |
(1) enum型宣言時に関する注意事項
(2) 拡張機能#pragma STRUCTに関する注意事項 |
未改修 |
| 2000/12/16 |
NC79WA V.4.10 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ |
(1) V.4.00 Release 1 → V.4.10 Release 1 |
-- |
■V.4.00 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 |
タイトル |
概要 |
最新版での対応 |
| 2000/11/01 |
三菱開発サポートツールWindows 2000対応のお知らせ |
(1) 弊社開発サポートツールのWindows 2000対応について |
-- |
| 2000/11/01 |
NC308WA, NC30WA, NC79WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) アセンブラ(AS308,AS30,AS79)の行連結機能に関する注意事項
(2) アセンブラ(AS308,AS30,AS79)のインクルードファイル検索順序に関する注意事項 |
改修済 |
| 2000/10/01 |
NC308WA, NC30WA, NC79WA, AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) リンカ(ln308, ln30, ln79)が表示するトータルROMサイズに関する注意事項 |
改修済 |
| 2000/10/01 |
NC308WA V.3.00 Release 1, NC30WA V.4.00 Release 1, NC79WA V.4.00 Release 1 ご使用上のお願い |
(1) ビットフィールドの評価結果により条件分岐する記述で、不正なコードを生成することがあります。
(2) ユーティリティが予期せず処理を中断してしまうことがあります。 |
改修済 |
| 2000/09/01 |
NC79WA V.4.00 Release 1 英語版バージョンアップのお知らせ |
(1) V.3.20 Release 1 → V.4.00 Release 1 |
-- |
| 2000/08/01 |
NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 浮動小数点定数をunsigned long型に型変換すると、不正な値になることがあります。
(2) デバッガの動作の一部に支障を及ぼすことがあります。 |
改修済
((2)は非該当) |
| 2000/07/16 |
NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 関数へのポインタに、型の違う関数のアドレスを代入すると System Errorが発生します。
(2) 浮動小数点定数の畳み込みで、減算が不正な値になることがあります。
(3) unsigned long型定数の畳み込みで、除算・剰余算が不正な値になることがあります。 |
改修済 |
| 2000/07/01 |
NC79WA V.4.00 Release 1 日本語版 バージョンアップのお知らせ |
(1) V.3.20 Release 2 → V.4.00 Release 1 |
-- |
■V.3.20 Release 2 リリース以降のニュース
| 発行日 |
タイトル |
概要 |
最新版での対応 |
| 2000/06/16 |
NC79WA, AS79 ご使用上のお願い |
(1) 単項演算子"~" が処理されない場合があります。 |
改修済
|
| 2000/05/01 |
PC版 NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA ご使用上のお願い |
(1) 最適化オプションを使用時の注意事項 |
改修済 |
| 2000/04/01 |
EWS版Cコンパイラ (CC32R, NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA) /アセンブラ (AS308, AS30, AS79, RASM77, SRA74) /リアルタイムOS (MR32R, MR308, MR30, MR79) ご使用上のお願い |
(1) root権限でインストールする際の注意事項 |
改修済 |
| 2000/03/01 |
AS308, AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) ラベルの二重定義を行なった場合について |
改修済 |
| 2000/02/16 |
NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA バージョンアップのお知らせ |
(1) V.3.20 Release 1 → V.3.20 Release 2 |
-- |
■V.3.20 Release 1 リリース以降のニュース
■V.3.10 Release 2 リリース以降のニュース
■V.3.10 Release 1 リリース以降のニュース
■V.3.00 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 |
タイトル |
概要 |
最新版での対応 |
| 1999/02/16 |
AS79 ご使用上のお願い |
(1) abs79の使用に関して
(2) MOVxx命令のオぺランド記述に関して |
改修済 |
| 1999/02/01 |
NC79WA, NC79 ご使用上のお願い |
(1) 定数値をポインタにキャストした場合について
(2) オプション-Ostack_frame_alignについて |
改修済 |
| 1998/12/01 |
AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) アセンブラ指示命令 ".section" 記述に対して、セクション属性の記述および ".ALIGN" を指定する際について |
改修済 |
| 1998/12/01 |
NC77WA, NC77, NC79WA, NC79 ご使用上のお願い |
(1) #pragma ROM について
(2) #pragma SECTION について |
改修済 |
| 1998/11/01 |
三菱開発サポートツールWindows 98対応のお知らせ |
(1) 弊社開発サポートツールのMicrosoft Windows 98対応について |
-- |
| 1998/10/16 |
NC77, NC77WA, NC79, NC79WA ご使用上のお願い |
(1) #pragma PARAMETER についての注意事項
(2) ループの初期化ついての注意事項 |
改修済 |
| 1998/10/16 |
AS30, AS79 ご使用上のお願い |
(1) マクロ定義内で、10進数値の直後に2項演算子またはカンマを記述し、その直後にマクロローカルラベルを記述した場合について |
改修済 |
| 1998/10/01 |
NC30WA, NC30, NC77WA, NC77, NC79WA, NC79 ご使用上のお願い |
(1) #ifについて |
改修済 |
| 1998/09/16 |
NC79WA V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い |
(1) far型配列に対して正しくアクセスできない場合がある。 |
改修済 |
| 1998/09/01 |
NC79WA V.3.00 Release 1 ご使用上のお願い |
(1) -OS オプションのご使用にあたって |
改修済 |
| 1998/08/16 |
AS79 V.3.00 Release 1, NC79WA V.3.00 Release 1 バージョンアップのお知らせ |
(1) V.2.00 Release 2 → V.3.00 Release 1 |
-- |
■V.2.00 Release 2 リリース以降のニュース
■V.2.00 Release 1 リリース以降のニュース
|