ツールニュース
| Cコンパイラパッケージ M3T-CC32R | |
|
|
|
発行時期:
V.5.01 Release 01以降 | V.5.01 Release 00以降 | V.5.00 Release 00以降
V.4.30 Release 00以降 |
V.4.20 Release 1A以降 | V.4.20 Release 1以降 | V.4.10 Release 1以降 | V.4.00 Release 1以降 |
V.3.20 Release 1以降 | V.3.10 Release 1以降 | V.3.00 Release 1以降 |
V.2.10 Release 1以降 | V.2.00 Release 1以降 |
V.1.00 Release 4以降 | V.1.00 Release 3以降 | V.1.00 Release 2以降 | V.1.00 Release 1以降 |
■V.5.01 Release 01 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2011/10/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ (M3T-CC32R) ご使用上のお願い | (1) MISRA C ルールチェッカ SQMlintのオプションを指定する場合の注意事項 | 未改修 |
| 2011/08/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ (M3T-CC32R) ご使用上のお願い | (1) 戻り値をキャストして関数コールする場合の注意事項 | 未改修 |
| 2010/10/01 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ (M3T-CC32R) ご使用上のお願い | (1) const修飾されたauto変数に関する注意事項 | 未改修 |
| 2009/05/01 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.5.01 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ | (1) V.5.01 Release 00 → V.5.01 Release 01 | -- |
■V.5.01 Release 00 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2008/10/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ (M3T-CC32R)ご使用上のお願い --float型演算用ランタイム演算ルーチンの スタック使用量の計算について-- | (1) float型演算用ランタイム演算ルーチンのスタック使用量の計算に関する注意事項 | 改修済 |
| 2008/10/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ (M3T-CC32R)ご使用上のお願い --float型の乗算と減算からなる演算式について-- | (1) float型の乗算と減算からなる演算式に関する注意事項 | 改修済 |
| 2008/09/01 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ ご使用上のお願い | (1) 関数形式マクロの実引数に、同じ関数形式マクロを使用する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2008/07/01 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージM3T-CC32R V.5.01 Release 00 ご使用上のお願い | (1) 複数行にまたがる関数形式マクロを、//または/*形式のコメントと共に記述 している場合の注意事項 | 改修済 |
| 2008/01/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ ご使用上のお願い | (1) 右辺より左辺の型サイズが小さい代入式の後に、その代入式の右辺と等価な式を 用いる場合の注意事項 | 改修済 |
| 2007/08/01 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ ご使用上のお願い | (1) 非常に大きな実行文(コードサイズで128Kバイト以上)を持つ制御文や繰り返し文 を記述した場合の注意事項 | 未改修 |
| 2007/08/01 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.5.01 Release 00 ご使用上のお願い | (1) 1万個を越える初期化式を記述した場合の注意事項 | 改修済 |
| 2007/06/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.5.01 Release 00 へのリビジョンアップのお知らせ | (1) V.5.00 Release 00 → V.5.01 Release 00 | -- |
■V.5.00 Release 00 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2007/04/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ ご使用上のお願い | (1) inline関数を含むC/C++プログラムをコンパイルする場合の注意事項 | 改修済 |
| 2007/03/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.5.00 Release 00 ご使用上のお願い | (1) asm関数を含むC/C++プログラムを-csオプションを使用してコンパイルする場合の 注意事項 | 改修済 |
| 2006/04/16 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージM3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) ポインタと整数0を!=演算子で比較する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2006/03/16 | C/C++コンパイラパッケージ M3T-CC32R V.5.00 Release 00 ご使用上のお願い | (1) リロケータブルロードモジュールの再リンクに関する注意事項 | 改修済 |
| 2006/03/01 | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 右パラメータが符号なしの整数値であるシフト演算を含む整数の定数式に関する注意事項 | 改修済 |
| 2005/07/16 | Cコンパイラパッケージ M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) volatile修飾された配列の要素、構造体のメンバまたは共用体のメンバを2回以上続けて読み出す場合の注意事項 | 改修済 |
| 2005/07/16 | C/C++コンパイラパッケージ M3T-CC32R V.5.00 Release 00 へのバージョンアップのお知らせ | (1) V.4.30 Release 00 → V.5.00 Release 00 | -- |
■V.4.30 Release 00 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2005/03/16 | リアルタイムOS、コンパイラパッケージ、およびアセンブラパッケージ製品の EWS版およびLinux版 販売終了のお知らせ | (1) 2005年4月1日から | -- |
| 2005/03/01 | ルネサステクノロジ開発環境ソフトウェア製品 Windows XP Service Pack 2 対応のお知らせ | (1) ルネサス開発環境のWindows XP SP2対応について | -- |
| 2005/02/16 | M3T-CC32R V.4.30 Release 00 ご使用上のお願い | (1) #pragma ADDRESSで構造体、配列または共用体を含むオブジェクトのアドレスを指定する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/12/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) キャストにより型変換した関数のポインタで関数呼び出しする場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/09/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) char型の2次元配列を初期化子で初期化する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/09/01 | M3T-CC32R V.4.30 Release 00 へのバージョンアップのお知らせ | (1) V.4.20 Release 1A → V.4.30 Release 00 | -- |
■V.4.20 Release 1A リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2004/08/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) ポインタを用いてメモリ内容を読み出す場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/06/16 | M3T-CC32R V.3.10 Release 1 および V.3.20 Release 1 ご使用上のお願い | (1) unsigned char型オブジェクトのAND, OR, およびXOR演算の結果をunsigned char型に変換して用いる場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/05/01 | M3T-CC32Rご使用上のお願い--ビットフィールドを使った変数の変更について | (1) 変数をビットフィールドを使って変更する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/05/01 | M3T-CC32Rご使用上のお願い--標準ライブラリの累乗関数について | (1) 標準ライブラリの累乗関数(powf5, powf, およびpow)の注意事項 | 改修済 |
| 2004/04/01 | 32ビット~8ビット Cコンパイラおよびアセンブラへのシミュレータデバッガバンドル開始のお知らせ | (1) M3T-PD32RSIMバンドル | -- |
| 2004/04/01 | ソフトウェア製品バージョンアップのお知らせ | (1) V.4.20 Release 1 → V.4.20 Release 1A | -- |
■V.4.20 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2004/02/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い--標準ライブラリの再構築について | (1) Windows版で標準ライブラリを再構築する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/02/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い--指数部を持つ浮動小数点定数について | (1) 指数部を持つ浮動小数点定数を記述する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2004/01/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) printfなどの書式付き出力関数を使用して0.5未満の値を表示する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2003/12/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) ポインタ型の引数を使った同一の間接参照が、関数をはさんで2つ以上実行されるプログラムに関する注意事項 | 改修済 |
| 2003/11/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 並列の関係にある文または式でfloat型の演算のみが異なる場合に関する注意事項 | 改修済 |
| 2003/11/16 | M3T-CC32R V.4.20 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ | (1) V.4.10 Release 1 → V.4.20 Release 1 | -- |
■V.4.10 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2003/08/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 先頭に4バイトのメンバを持つ構造体をコピーするプログラムに関する注意事項 | 改修済 |
| 2003/07/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 415個以上のcaseラベルを記述しているswitch文をコンパイルする場合の注意事項 | 改修済 |
| 2003/07/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 変数のアドレスを、その変数とは異なる型へのポインタに変換してそれを間接演算する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2003/06/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 無限ループ中の変数の参照と更新に関する注意事項 (2) 標準ライブラリprintf系関数の%f変換で表示させる場合の注意事項 |
改修済 |
| 2003/04/01 | M3T-CC32R V.4.10 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ | (1) V.4.00 Release 1 → V.4.10 Release 1 | -- |
■V.4.00 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2003/03/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) デバッガでのアセンブリ言語インクルードファイル表示に関する注意事項 (2) ゼロ除算になる演算式の最適化に関する注意事項 |
改修済 |
| 2002/12/16 | TM V.3.20, Windows版 M3T-CC32R, M3T-NC308WA, M3T-NC30WA 日本語版・英語版 機能強化パッチツール リリースのお知らせ | -- | -- |
| 2002/12/01 | M3T-CC32R V.4.00 Release 1 ご使用上のお願い | (1) volatile修飾された領域を複数回参照する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2002/10/16 | M3T-CC32R V.4.00 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ | (1) V.3.20 Release 1 → V.4.00 Release 1 | -- |
■V.3.20 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2002/07/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 除数が 0x80000000または -0x80000000 である剰余演算子(%)または剰余代入演算子(%=)が記述されたプログラムに関する注意事項 | 改修済 |
| 2002/06/01 | 三菱開発サポートツール Windows XP対応のお知らせ | (1) 三菱開発サポートツールのWindows XP対応について | -- |
| 2002/05/16 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) ループ文中の条件つきの構造文で、変数添字による同じ配列参照を行うプログラムに関する注意事項 | 改修済 |
| 2002/05/16 | M3T-CC32R V.3.10 Release 1 -> V.3.20 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ | (1) V.3.10 Release 1 → V.3.20 Release 1 | -- |
■V.3.10 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2002/05/01 | M3T-CC32R V.3.00 Release 1, V.3.10 Release 1 HP9000/700対応版 ご使用上のお願い | (1) 関数呼出しの後にその関数のプロトタイプ宣言と定義を行う場合の注意事項 | 改修済 |
| 2002/04/01 | M3T-CC32R V.3.10 Release 1 ご使用上のお願い | (1) caseラベルの最大値と最小値の差が大きいCソースをコンパイルする場合の注意事項 | 改修済 |
| 2001/12/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) 引数を4個以上持つ関数から引数を1~3個持つの関数を呼び出す場合の最適化に関する注意事項 | 改修済 |
| 2001/11/01 | M3T-CC32R ご使用上のお願い | (1) volatile宣言された構造体または共用体中の配列型メンバの最適化に関する注意事項 (2) unsigned short型変数の参照後にシフトやマスクを行うプログラムの最適化に関する注意事項 |
改修済 |
| 2001/10/01 | M3T-CC32R V.3.10 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ | (1) V.3.00 Release 1 → V.3.10 Release 1 | -- |
■V.3.00 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2001/09/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) const領域かつvolatile領域を複数回連続アクセスする場合の最適化に関する注意事項 | 改修済 |
| 2001/08/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) volatile領域を複数回連続アクセスする場合の最適化に関する注意事項 (2) 初期化されていないポインタを使用する場合の最適化に関する注意事項 |
改修済 |
| 2001/06/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) short型あるいはchar型のauto変数に対して誤ったデバッグ情報が出力され、デバッガで変数が正しく参照できない場合があります。 | 改修済 |
| 2001/06/01 | SunOS版言語系クロスツール 販売終了のお知らせ | (1) 6月1日から、SunOS版の言語系クロスツール (Cコンパイラ、アセンブラ、リアルタイムOS) の販売を終了します。 | -- |
| 2001/04/16 | 三菱開発サポートツールWindows Me対応のお知らせ | (1) 三菱開発サポートツールのWindows Me対応について | -- |
| 2001/03/01 | CC32R ご使用上のお願い | (1) ロードモジュールコンバータlmc32Rが作成するSフォーマットファイルに関する注意事項 | 改修済 |
| 2000/12/16 | CC32R V.3.00 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ | (1) V.2.10 Release 1 → V.3.00 Release 1 | -- |
■V.2.10 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2000/11/01 | 三菱開発サポートツールWindows 2000対応のお知らせ | (1) 弊社開発サポートツールのWindows 2000対応について | -- |
| 2000/10/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) グローバル変数を複数回連続して参照する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2000/09/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) char型ビットフィールドとその初期化式を含む構造体を定義する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2000/06/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) 4バイトの整数倍ではないサイズの構造体を返す関数を呼び出す場合の注意事項 | 改修済 |
| 2000/06/01 | CC32R ご使用上のお願い | (1) サイズが同じで符号属性(signed/unsigned)の異なる右辺式から変数への代入結果を、演算に使用する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2000/04/01 | EWS版Cコンパイラ (CC32R, NC308WA, NC30WA, NC79WA, NC77WA) /アセンブラ (AS308, AS30, AS79, RASM77, SRA74) /リアルタイムOS (MR32R, MR308, MR30, MR79) ご使用上のお願い | (1) root権限でインストールする際の注意事項 | 改修済 |
| 2000/03/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) ビットフィールドメンバとそれ以外のメンバが混在する構造体を定義する場合の注意事項 | 改修済 |
| 2000/03/16 | CC32R V.2.10 Release 1 日本語版・英語版 バージョンアップのお知らせ | (1) V.2.00 Release 1 → V.2.10 Release 1 | -- |
■V.2.00 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 2000/01/16 | CC32R V.2.00 Release 1 日本語版・英語版 体験版リリースのお知らせ | (1) V.2.00 Release 1 | -- |
| 2000/01/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) ライブラリアンについての注意事項 | 改修済 |
| 1999/12/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) 特定のcaseラベルの構成をもつswitch文に対する注意事項 (2) ループ中で構造体メンバを操作するプログラムに対する注意事項 |
改修済 |
| 1999/10/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) C言語ソースファイルをコンパイルする時、誤ったビット位置を比較するコードを生成する場合があります。 | 改修済 |
| 1999/09/16 | CC32R V.2.00 Release 1 ご使用上のお願い | (1) TMを使用し出力ディレクトリを変更した場合についての注意事項 | 改修済 |
| 1999/07/16 | CC32R V.2.00 Release 1 バージョンアップのお知らせ | (1) V.1.00 Release 4 → V.2.00 Release 1 | -- |
■V.1.00 Release 4 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 1998/11/01 | 三菱開発サポートツールWindows 98対応のお知らせ | (1) 弊社開発サポートツールのMicrosoft Windows 98対応について | -- |
| 1998/10/16 | CC32R V.1.00 Release 4 バージョンアップのお知らせ | (1) V.1.00 Release 3 → V.1.00 Release 4 | -- |
■V.1.00 Release 3 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 1998/10/01 | CC32R ご使用上のお願い | (1) ローカルな配列の参照が不正になる問題 | 改修済 |
| 1998/02/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) unsigned型のビットフィールド変数を介する値の代入に関する注意事項 | 改修済 |
| 1997/12/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) if-else文の肯定文にもif文があるときに関数引数の代入を行う場合の注意事項 | 改修済 |
| 1997/09/30 | CC32R V.1.00 Release 3 バージョンアップのお知らせ | (1) V.1.00 Release 2 → V.1.00 Release 3 | -- |
■V.1.00 Release 2 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 1997/08/01 | CC32R ご使用上のお願い | (1) ディスプレースメントのシンボルがリンク時まで解決されない場合の注意事項 (2) 要素数が約10,000以上の配列の初期化式について (3) 構造体を関数のパラメータまたは戻り値として渡す場合の注意事項 |
改修済 |
| 1997/05/16 | CC32R ご使用上のお願い | (1) volatile 型修飾子が有効にならない場合の注意事項 (2) ポインタを使用してデータを参照する場合の注意事項 (3) 定数をポインタ型へキャストする場合の注意事項 (4) 関数の引数のアドレスを使ってデータを参照する場合の注意事項 |
改修済 |
| 1997/03/16 | CC32R V.1.00 Release 2 バージョンアップのお知らせ | (1) V.1.00 Release 1 → V.1.00 Release 2 | -- |
■V.1.00 Release 1 リリース以降のニュース
| 発行日 | タイトル | 概要 | 最新版での対応 |
| 1997/02/16 | CC32R V.1.00 Release 1 ご使用上のお願い | (1) プロトタイプ宣言された関数のパラメータに関するデバッグ情報について | 改修済 |
| 1997/01/16 | CC32R V.1.00 Release 1 ご使用上のお願い | (1) ビットフィールド変数を介する値の代入について (2) extern宣言された構造体/共用体変数またはそのメンバの使用について |
改修済 |
| 1996/11/16 | CC32R V.1.00 Release 1 新規リリースのお知らせ | (1) V.1.00 Release 1 | -- |
|
|