| ツールニュースのご参照にあたって |
|
更新日: 2006年12月12日 |
- ツールニュースは、ツール製品をご購入いただいたお客様によりよくご使用いただくために、製品の情報や各種案内をご提供することを目的として発行しています。
- ツールニュースで新製品の情報、バージョンアップの情報、使用上のご注意等、最新の情報を入手いただき開発にお役立てください。
- 2003年3月以前に発行したツールニュース中の「三菱XXX」といった表記は、「ルネサスXXX」に読み替えてお取り扱いいただきますようお願いします。
- Webを参照時は、ブラウザはInternet Explorerをご使用いただくことをお勧めします。
Internet Explorer以外のブラウザではうまく表示できない場合があります。
ツールニュースは以下の2種類の形でご提供しています。
- 電子メール版ツールニュース
- Web版ツールニュース
- すべてのお客様に閲覧いただけます。(月2回更新、5日と20日頃)
- 電子メール版ツールニュースを発行した約3日~1週間後に閲覧可能となります。
- 目次の構成についてはこちらをご覧ください。
- 図表データに関して
- 電子メールで配信しているツールニュースには図表データなどのファイルを添付しておりません。図を併記するニュースは、極力文章で補った形で掲載しています。図表がある場合は電子メールの文章中に、図表が掲載されているホームページのアドレスを記載していますので、ホームページをご参照ください。
- 目次の掲載順番について
(2006年7月1日に変更しました)
- 開発環境ページにある製品種別
(統合開発環境、コーディングツール、エミュレータ/デバッガなど)と同じ並び順です。
各節は、32ビット~4ビット、製品名、ニュース種別の順に掲載しています。
- ニュースタイトルとメール名は同一ではありません。
メール名はニュースタイトルより簡潔に、必要な情報のみを記載しています。
- メール名には以下の4つの情報を記載しています。
RENESAS TOOL NEWS: 弊社のニュースであることを示します。
ニュース種別: 「注意事項」、「リリース」、「その他」などでニュースの種類を示します。
製品名: 製品名を示します。
資料番号: ニュース固有の番号です。
- 資料番号は、発行西暦下2桁、月、日およびニュースのシリアル番号で
構成されます。
| 例: |
2006年7月1日付け発行のニュースのうち、1番目のニュースの場合 |
| |
060701/tn1 |
ツールニュース目次では、目的に合わせて検索していただけるよう目次を2種類ご用意しています。
- 発行日付順目次
- バックナンバーから最新の情報まで降順に掲載しています。
- MCU/製品別目次
- マイコンのファミリ/シリーズ別に分類し、32ビットから4ビットの順に掲載しています。
- ファミリ/シリーズ別の各ページでは、製品を種類別に分類して掲載しています。