Skip to main content

ツールニュース

R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ
注: R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ に含まれています。
ツールニュース検索システム
この製品のFAQをみる
関連製品のツールニュースをみる:High-performance Embedded Workshop | SQMlint | Device File Updater

発行時期:
V.1.02 Release 01以降 | V.1.02 Release 00以降
V.1.01 Release 00以降

■V.1.02 Release 01 リリース以降のニュース
発行日 タイトル 概要 改修バージョン
2011/06/01 R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い (1) 引数に浮動小数点定数を使用する場合の注意事項
(2) static指定子を使用した関数を割り込み関数として定義する場合の注意事項
(3) 関数内で関数または変数をextern宣言する場合の注意事項
(4) 共用体メンバに連続して定数を書き込む場合の注意事項
(5) sizeof演算子に配列名を使用する場合の注意事項
(6) 浮動小数点定数のゼロとNaNとを比較する場合の注意事項
(7) K&R形式(旧形式)関数の引数にfloat型を使用する場合の注意事項
(8) K&R形式(旧形式)関数の引数に_Bool型を使用する場合の注意事項
(9) switch文の制御式の型にsigned charを使用する場合の注意事項
(1), (2),(3),
(4),(7)および(8)は
改修予定なし

(5), (6)はV.1.02
Release 00
で改修済
2010/11/01 R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い (1) 統合開発環境High-performance Embedded WorkshopでMakeファイルを生成する場合の注意 V.1.02
Release 00
2010/09/10 R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージのパッチプログラム提供のお知らせ 以下の問題を修正するための パッチプログラムを提供します。
(1) プロジェクトのツールチェインバージョンをV.5.42.00へ変更する場合の注意
(2) 統合開発環境High-performance Embedded Workshopでツールチェインの バージョンを変更する際の注意
--
2010/09/10 R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い (1) 統合開発環境High-performance Embedded Workshopでツールチェインの バージョンを変更する際の注意 未改修
(ただしパッチプログラムあり)
2010/07/01 R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージのパッチプログラム提供のお知らせ 以下の問題を修正するための パッチプログラムを提供します。
(1) 外部変数の最適化を行うコンパイルオプション-OGJを使用する場合の注意
(2) リアルタイムOSを使用したプロジェクトをビルドする場合の注意
--
2010/06/16 R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い (1) リアルタイムOSを使用したプロジェクトをビルドする場合の注意 未改修
(ただしパッチプログラムあり)
2010/06/16 R8CおよびM16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い (1) 外部変数の最適化を行うコンパイルオプション-OGJを使用する場合の注意 未改修
(ただしパッチプログラムあり)
2010/04/01 R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.02 Release 01 へのリビジョンアップのお知らせ
V.1.02 Release 00 → V.1.02 Release 01 --

■V.1.02 Release 00 リリース以降のニュース
発行日 タイトル 概要 改修バージョン
2010/01/16 R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い (1) 配列を連続してアクセスする場合の注意 V.1.02 Release 01
2009/11/16 R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い (1) リンク時のエラーに関する注意 V.1.02 Release 01
2009/11/16 R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い (1) 使用スタックサイズを計算する際の注意 V.1.02 Release 01
2009/10/01 R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い (1) 可変ベクタテーブルの自動生成機能に関する注意事項 V.1.02 Release 01
2009/08/01 R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージおよび M16Cシリーズ, R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い (1) 統合開発環境High-performance Embedded Workshopで、SQMlint(MISRA Cルール チェッカ)を使用する場合の注意事項 V.1.02 Release 01
2009/07/16 R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.02 Release 00 へのリビジョンアップのお知らせ
V.1.01 Release 00 → V.1.02 Release 00 --
2009/07/16 R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ リリースのお知らせ
従来、個別に販売していたR8CおよびM16Cファミリ用に3種類あるCコンパイラ パッケージ製品 をワンセット にし、「R8C, M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ」の名称で販売します。 --

■V.1.01 Release 00 リリース以降のニュース
発行日 タイトル 概要 改修バージョン
2008/11/01 R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00 ご使用上のお願い
(1) コンパイルオプション-Wno_used_static_function(-WNUSF)に関する注意事項 V.1.02 Release 00
2008/09/16 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い
(1) Map Symbol Informationウィンドウ参照時の注意事項 未改修
2008/07/16 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い --構造体のメンバを、sizeof演算子を含む式で 初期化する場合の注意事項--
(1) 構造体のメンバを、sizeof演算子を含む式で初期化する場合の注意事項 V.1.02 Release 00
2008/07/16 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い --関数内static変数を持つstatic関数に 関する注意事項--
(1) 関数内static変数を持つstatic関数に関する注意事項 未改修
2008/07/01 M16CファミリR32Cシリーズ用CコンパイラパッケージV.1.01 Release 00 ご使用上のお願い
(1) ロードモジュールコンバータのオプション設定の注意事項 V.1.02 Release 00
2008/06/16 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い --ビット単位のand演算子でvolatile修飾した変数を使用する際の注意事項
(1) ビット単位のand演算子でvolatile修飾した変数を使用する際の注意事項 V.1.02 Release 00
2008/06/16 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い --メンバ選択演算子でvolatile修飾した変数を使用する際の注意事項
(1) メンバ選択演算子でvolatile修飾した変数を使用する際の注意事項 V.1.02 Release 00
2008/06/16 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い --ビットフィールド比較をする際の注意事項
(1) ビットフィールド比較をする際の注意事項 V.1.02 Release 00
2008/06/16 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い --forまたはwhile文でvolatile修飾した変数を使用する際の注意事項
(1) forまたはwhile文でvolatile修飾した変数を使用する際の注意事項 V.1.02 Release 00
2008/04/16 R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージおよび M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ ご使用上のお願い
(1) Cコンパイラの拡張機能 #pragma DMACを使用する場合の注意事項 V.1.02 Release 00
2008/03/01 M16Cファミリ用Cコンパイラパッケージご使用上のお願い
(1) プリプロセスコマンド#errorを使用している場合の注意事項 V.1.02 Release 00
2007/12/16 R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00 ご使用上のお願い
(1) R32C/118および/121グループ以外のマイコン用プロジェクト作成時の注意事項 V.1.02 Release 00
2007/09/01 R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00 発売のお知らせ
R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.01 Release 00を発売 --






End of content

Back To Top