ブックマーク設定位置の表示や,ブックマークの削除を行います。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | ブックマーク・ツールバーの
ボタンをクリック |
- | [編集]メニュー→[ブックマーク]→[ブックマークをリスト表示する...]を選択 |
- | エディタ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[ブックマーク]→[ブックマークをリスト表示する...]を選択 |
[各エリアの説明]
登録しているブックマークをリスト表示します。
表示は,[ブックマーク]のファイル名のアルファベット順で表示します。同じファイル中のブックマークについては,行番号順に表示します。
エディタ パネルにブックマークが追加された場合,ブックマーク情報が追加されます。
ブックマーク・リスト表示エリアにおいて,行をダブルクリックすることにより,該当ブックマーク位置にキャレットを移動します。
ブックマーク登録しているファイル名(パスなし)を表示します。
ブックマーク登録している行番号を表示します。
ブックマーク登録しているファイルのパスを表示します。
表示
|
選択しているブックマーク位置に,キャレットを移動します。
ただし,ブックマークが選択されていない場合,複数個のブックマークを選択している場,またはブックマークが登録されていない場合は,無効となります。
|
削除
|
選択しているブックマークを削除します。複数個のブックマークを選択している場合は,選択しているすべてのブックマークを削除します。
ただし,ブックマークが選択されていない場合,またはブックマークが登録されていない場合は,無効となります。
|
すべて削除
|
登録しているすべてのブックマークを削除します。
ブックマークが登録されていない場合は,無効となります。
|
注意 | エディタ パネルをクローズしても,登録したブックマークは削除されません。
ただし,ファイルを新規作成後に一度も保存していないエディタ パネルをクローズした場合,登録したブックマークは削除されます。 |
[機能ボタン]
|
|
前へ
|
選択しているブックマークの前のブックマーク位置に,キャレットを移動します。
以下の場合は,無効となります。
|
次へ
|
選択しているブックマークの次のブックマーク位置に,キャレットを移動します。
以下の場合は,無効となります。
|
閉じる
|
このダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|