指定した行番号/シンボル/アドレスにキャレットを移動します。
エディタ パネルにフォーカスがある状態で,[編集]メニュー→[移動...]を選択 |
エディタ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[移動...]を選択 |
キャレットを移動したい行番号(10 進数)/シンボル名注1/アドレス値注2を直接入力により指定します。
なお,“(有効な行の範囲)”には,現在のファイルの有効な行番号の範囲を表示します。
デフォルトでは,エディタ パネル上の現在のキャレット位置の行番号を表示します。
使用するビルド・ツールのプロパティ パネルにおいて,[クロス・リファレンス情報を出力する]プロパティを[はい(-Xcref)]【CC-RH】【CC-RX】/[はい(-cref)]【CC-RL】に指定したのち,ビルドの実行を完了させてください。 |