特 長
以下に、コード生成の特長を示します。
- コード生成機能
コード生成では、GUI ベースで設定した情報に応じたデバイス・ドライバ・プログラムを出力するだけでなく、main 関数を含んだサンプル・プログラム,リンク・ディレクティブ・ファイルなどといったビルド環境一式を出力することもできます。
- レポート機能
端子配置/コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し、設計資料として利用することができます
- リネーム機能
コード生成が出力するファイル名、およびソース・コードに含まれているAPI 関数の関数名については、デフォルトの名前が付与されますが、ユーザ独自の名前に変更することもできます。
- ユーザコード保護機能
各 API 関数には、ユーザが独自にコードを追加できるように、ユーザコード記述用のコメントが設けられています。
[ユーザコード記述用のコメント]
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* End user code. Do not edit comment generated here */
このコメント内にコードを記述すると、再度コード生成した場合でもユーザが記述したコードは保護されます。