以下に,コード生成が温度センサ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.24 温度センサ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_TMPS_Create
温度センサを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TMPS_Create_UserInit
温度センサに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_TMPS_Start
温度センサを利用した温度の計測を開始します。
R_TMPS_Stop
温度センサを利用した温度の計測を終了します。
R_TMPS_Reset
温度センサをリセットします。
R_TMPS_Set_PowerOff
温度センサに対するクロック供給を停止します。