以下に,コード生成がコンパレータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.28 コンパレータ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_COMP_Create
コンパレータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_COMP_Create_UserInit
コンパレータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_compn_interrupt
コンパレータ割り込みINTCMPnの発生に伴う処理を行います。
R_COMPn_Start
リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を開始します。
R_COMPn_Stop
リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を終了します。
R_COMP_Reset
コンパレータをリセットします。
R_COMP_Set_PowerOff
コンパレータに対するクロック供給を停止します。