使用例(スレーブ受信)
4Byteデータのスレーブ受信を行う
[GUI設定例]
シリアル |
使用する | |||
SAU0 |
使用しない | |||
SAU1 |
使用しない | |||
IICA0 |
使用する | |||
転送モード |
スレーブ | |||
Slave0 |
||||
カウント・クロック設定 |
fCLK/2 | |||
自局アドレス設定 |
0xA0 | |||
動作モード設定 |
標準 | |||
ウェイクアップ機能設定 |
オフ | |||
通信完了割り込み優先順位(INTIICA0) |
低 | |||
スレーブ送信完了(コールバック機能設定) |
使用しない | |||
スレーブ受信完了(コールバック機能設定) |
使用する | |||
スレーブ・エラー(コールバック機能設定) |
使用しない |
[API設定例]
r_main.c
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
volatile uint8_t g_iica0_rx_buf[4];
/* End user code. Do not edit comment generated here */
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Receive data as slave mode */
R_IICA0_Slave_Receive((uint8_t *)g_iica0_rx_buf, 4U);
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}
r_cg_serial_user.c
static void r_iica0_callback_slave_receiveend(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Stop IICA0 module operation */
R_IICA0_Stop();
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}