使用例
立ち下がりエッジの入力回数を数える
[GUI設定例]
割り込み |
使用する | |||
INTP |
使用する | |||
INTP0 |
||||
有効エッジ |
立下りエッジ | |||
優先順位 |
低 |
[API設定例]
r_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Clear INTP0 interrupt flag and enable interrupt */
R_INTC0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}
r_cg_intc_user.c
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
volatile uint8_t g_intc0_cnt = 0U;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
static void __near r_intc0_interrupt(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Count INTP0 */
g_intc0_cnt++;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}