使用例
ペアンプをコンパレータの+側信号入力に使用する
[GUI設定例]
オペアンプ |
||||
OPAMP |
使用する | |||
オペアンプ動作設定 |
使用する | |||
使用オペアンプ0 |
使用する | |||
使用オペアンプ1 |
使用しない | |||
使用オペアンプ2 |
使用しない | |||
使用オペアンプ3 |
使用しない | |||
リファレンス電流回路設定 |
停止 | |||
|
|
|
動作モード設定 |
ロウパワー・モード |
|
|
|
ELCトリガ設定 |
オペアンプ ユニット0:オペアンプELCトリガ0 |
オペアンプ ユニット1:オペアンプELCトリガ1 | ||||
オペアンプ ユニット2:オペアンプELCトリガ2 | ||||
オペアンプ ユニット3:オペアンプELCトリガ3 | ||||
|
|
Operational Amplifier 0 |
使用する | |
|
|
|
Operational amplifier 0 起動/停止トリガ制御設定 |
ソフトウエア・トリガ・モード |
コンパレータ |
||||
COMP |
使用する | |||
動作設定 |
コンパレータ0のみで使用する場合(コンパレータ入力:AMP0O) | |||
速度設定 |
低速 | |||
Comparator0 |
使用する | |||
Comparator0 モード設定 |
基本 | |||
Comparator0 エッジ設定 |
立上りエッジ | |||
Comparator0 デジタルフィルタ許可 |
使用しない | |||
|
|
|
Comparator0 出力許可(VCOUT0) |
使用しない |
|
|
|
Comparator0 コンパレータ0の割り込み許可(INTCMP0) |
使用する |
|
|
|
Comparator0 優先順位 |
低 |
[API設定例]
r_cg_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start the operational amplifier 0 */
R_OPAMP0_Start();
/* Start the comparator 0 */
R_COMP0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}