オペアンプ&アナログスイッチ
以下に、コード生成ツールがオペアンプ&アナログスイッチ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.51 オペアンプ&アナログスイッチ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
オペアンプ&アナログスイッチを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
オペアンプ&アナログスイッチに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
ユニット m のオペアンプ・リファレンス電流回路を動作許可します。 | |
ユニット m のオペアンプ・リファレンス電流回路を停止します。 | |
ユニット m のオペアンプを動作します。 | |
ユニット m のオペアンプを停止します。 | |
ユニット m のアナログスイッチ回路を動作します。 | |
ユニット m のアナログスイッチ回路を停止します。 |