以下に、コード生成が共通用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.1 共通用 API 関数
API 関数名
機能概要
hdwinit
各種ハードウェアを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
Renesas製コンパイラ提供のスタートアップ・ルーチンから自動で呼ばれます。
R_Systeminit
各種周辺機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
main
main 関数です。
R_MAIN_UserserInit
ユーザ独自の初期化処理を行います。