クロック発生回路
以下に、コード生成がクロック発生回路(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)用として出力するAPI 関数の一覧を示します。
表3.2 クロック発生回路用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
クロック発生回路(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
クロック発生回路(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)に関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
RAM1bit訂正/2bitエラー検出割り込みINTRAMの発生に伴う処理を行います。 | |
スタック・ポインタ・オーバフロー/アンダフロー割り込みINTSPMの発生に伴う処理を行います。 | |
クロック・モニタ割り込みINTCLMの発生に伴う処理を行います。 | |
内部リセットの発生に伴う処理を行います。 | |
CPUクロック/周辺ハードウェア・クロックを変更します。 | |
RAM-ECC機能を開始します。 | |
RAM-ECC機能を終了します。 | |
CPUスタック・ポインタ・モニタ機能を開始します。 | |
CPUスタック・ポインタ・モニタ機能を終了します。 | |
クロック・モニタを開始します。 | |
クロック・モニタを終了します。 |