IICAマスタ通信エラーの検出に伴う処理を行います。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
static void r_iican_callback_master_error ( MD_STATUS flag );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
MD_STATUS flag; |
通信エラーの発生要因 MD_SPT: ストップ・コンディションの検出 MD_NACK: アクノリッジの未検出 (アドレス一致のスレーブがない、またはスレーブがデータ受信できない/次のデータを必要としない場合) |
[戻り値]
なし