r_iican_callback_slave_error
IICAスレーブ通信エラーの検出に伴う処理を行います。
[指定形式]
#include
“r_cg_macrodriver.h”
static void
r_iican_callback_slave_error ( MD_STATUS flag );
備考
n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
MD_STATUS
flag; |
通信エラーの発生要因
MD_ERROR:
アドレス不一致の検出
MD_NACK:
アクノリッジの未検出
(マスタ受信終了) |
[戻り値]
なし