r_iicmn_callback_master_error
パリティ・エラー(ACKエラー)の検出に伴う処理を行います。
[指定形式]
#include
“r_cg_macrodriver.h”
static void
r_iicmn_callback_master_error ( MD_STATUS flag );
備考
mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
O |
MD_STATUS
flag; |
通信エラーの発生要因
MD_NACK:
アクノリッジの未検出 |
[戻り値]
なし