Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
オペアンプ
R_OPAMPn_Start
R_OPAMP
n
_Start
ユニット
n
のオペアンプを動作します。
[
指定形式
]
void R_OPAMP
n
_Start ( void );
備考
n
はユニット番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
R_OPAMP_Set_ReferenceCircuitOff
次のトピックスへ
R_OPAMPn_Stop
目次
R_OPAMP_Create
R_OPAMP_Create_UserInit
R_OPAMP_Set_ReferenceCircuitOn
R_OPAMP_Set_ReferenceCircuitOff
R_OPAMPn_Start
R_OPAMPn_Stop
R_OPAMPn_Set_PrechargeOn
R_OPAMPn_Set_PrechargeOff
使用例