LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、LIN-UART通信エラー割り込みINTLSに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_dali_callback_error ( uint8_t err_type );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
O |
uint8_t err_type; |
LIN-UART受信ステータス割り込みの発生要因 00000xx1B: オーバラン・エラー 00000x1xB: パリティ・エラー 000001xxB: フレーミング・エラー |
[戻り値]
なし