Full-spec emulator,IE850A,E1,E20,E2を使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。
注意
ターゲット・ボードとの通信方式として,LPD通信方式のみをサポートしています。
図 2.6
動作環境設定(プロパティ パネル)
プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。
[接続用設定]タブ
[デバッグ・ツール設定]タブ
[ダウンロード・ファイル設定]タブ
[フラッシュ・オプション設定]タブ
[フック処理設定]タブ