疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】に表示するECM疑似エラーを選択します。

疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】において,ツールバーの[疑似エラー選択...]ボタンをクリック |
チェック・ボックスを選択すると,疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】で操作対象の疑似エラーとみなされます。
このダイアログで選択した疑似エラーを疑似エラー・デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E20】に登録し,選択しなかった疑似エラーをパネルから削除します。 |
|