Everything
オンラインヘルプ差分情報

CS+のオフラインヘルプおよびユーザーズマニュアルからの差分情報がある場合は本ページでお知らせします。

V8.14.00 (2025/7/22)
ビルド・ツール操作編(CC-RX)
以下のページを更新しました。

ウインドウ・リファレンス > 説  明 > プロパティ パネル > [共通オプション]タブ
「(2) [CPU]」の[命令セット・アーキテクチャ]プロパティを「変更不可」に変更
「(2) [CPU]」の[マイコン種別]プロパティを「変更不可」に変更
「(2) [CPU]」の[マイコン種別]プロパティのデフォルト値と表示条件を変更
「(11) [バージョン選択]」の[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティの説明に備考を追加

ウインドウ・リファレンス > 説  明 > プロパティ パネル > [ライブラリ・ジェネレート・オプション]タブ
「(2) [標準ライブラリ]」の[wchar.h(C89/C99)を有効にする]プロパティの名前および表示条件を変更
「(2) [標準ライブラリ]」の[wctype.h(C89/C99)を有効にする]プロパティの名前および表示条件を変更

ライセンス・マネージャ編
2025/10 リリース License Manager V2.09.00 向けに更新しました