2.4.4 ライブラリ情報を出力する

ライブラリ情報(ライブラリ作成結果の情報)は,ライブラリ・リスト・ファイルに出力します。

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[ライブラリ生成オプション]タブを選択します。

ライブラリ・リスト・ファイルを出力するには,[リスト]カテゴリの[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティを設定します。

(1)

出力フォーマットに従った情報を出力する場合

[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティで[はい(リスト内容=指定なし)(-LISt -SHow)],または[はい(リスト内容=すべて)(-LISt -SHow=ALL)]を選択してください。

図 2.16

[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティ(出力フォーマットに従った情報を出力する場合)

備考

-SHowオプションと-SHow=ALLオプションの違いについては,「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。

(2)

出力する情報を指定する場合

[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティで[はい(リスト内容=選択)(-LISt)]を選択すると,以下のプロパティを表示します。

-

[シンボル情報を出力する]プロパティ

-

[モジュール内セクション一覧を出力する]プロパティ注1

-

[クロス・リファレンス情報を出力する]プロパティ注2

-

[セクションの合計サイズを表示する]プロパティ注2

 

注 1.

[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル・フォーマット]プロパティで[ユーザ・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=U)],または[システム・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=S)]を選択した場合のみ表示します。

注 2.

[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル・フォーマット]プロパティで[リロケータブル・ファイル(-FOrm=Relocate)]を選択した場合のみ表示します。

 

出力する情報の各プロパティで[はい]を選択してください。

図 2.17

[リンク・マップ・ファイルを出力する]プロパティ(出力する情報を指定する場合)

 

ライブラリ・リスト・ファイルの出力先は,プロジェクト・フォルダです。

また,プロジェクト・ツリーのビルド・ツール生成ファイル・ノードにも表示します。

ファイル名は,[出力ファイル名]プロパティで指定します。

備考

ライブラリ・リスト・ファイルについての詳細は,「CC-RL コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。