2.3 ビルドを高速化する

ここでは,本ビルド・ツールが持つビルド高速化の機能について説明します。

 

ビルド高速化の機能には,次の種類があります。

一括ビルド

1回のビルド・コマンド呼び出しで複数のファイルを一括で渡します。

一括ビルドの詳細については,「2.3.1 一括ビルドを行う」を参照してください。

パラレル・ビルド

複数のビルド・コマンドを並列に実行します。

パラレル・ビルドの詳細については,「2.3.2 パラレル・ビルド(並列ビルド)を行う」を参照してください。