1.2 特  長

以下に,ビルド・ツール・プラグインの特長を示します。

-

ビルド・オプション設定

ほとんどのビルド・オプションをGUI(Graphical User Interface)上で設定することができます。

-

プロジェクト変換

CS+,CubeSuite+のCA78K0Rコンパイラ用プロジェクトをCC-RLコンパイラ用のプロジェクトに変換することができます。

-

ビルド高速化

ビルドを高速化する機能として,一括ビルドとパラレル・ビルドの2種類を提供しています。

一括ビルドは1回のビルド・コマンド呼び出しでファイルを一括してコンパイル/アセンブルを行い,パラレル・ビルドは複数のビルド・コマンドを並列に実行することにより,ビルド時間を短縮することができます。