ルネサス
オプションについて説明します。
-
オプションの大文字/小文字は区別します。
パラメータとしてファイル名を指定する場合は,パス付き(絶対パス,または相対パス)での指定が可能です。パスなし,または相対パスで指定する場合は,カレント・フォルダを基準とします。
パラメータ中に空白を含める場合(パス名など)は,そのパラメータ全体をダブルクォーテーションで囲んでください。
表 2.2
オプション
説明
-V
CcnvCA78K0Rのバージョン情報を表示します。
-h
CcnvCA78K0Rのオプションの説明を表示します。
-c
日本語の文字コードを指定します。
-l
リスト・ファイル名を指定します。
-o
出力ファイル名を指定します。
-r
メッセージの出力先を指定します。
-A
ANSI規定に関する機能を有効にした状態で変換します。